This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5117:使能引脚?

Guru**** 2607615 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5117

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681944/lm5117-enable-pin

器件型号:LM5117

器件选择工具指出 LM5117具有使能功能、但我在器件上看不到任何使能引脚。  我缺少什么吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我进行了一些挖掘、看起来使用了 UVLO。 我将使用一个连接到 VCC 的上拉电阻器以及一个可通过 GPIO 激活的 NFET 与 GND。 这会将 UVLO 拉至 GND 并充当使能端。
    还有其他想法吗? 我是否正确理解了这一点?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    更新:我不知道为什么我以前没有意识到这一点... 但只需在 UVLO 上使用10k 下拉电阻器、然后使用 GPIO 将其驱动为高电平、就像它是使能引脚一样。 哈哈!