This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1020:最大频率

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1020

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670548/lmg1020-maximum-frequency

器件型号:LMG1020

大家好、该器件的数据表看起来非常令人兴奋、但我对其最大工作频率指定为60MHz 的原因很好奇。 它的开关特性似乎意味着它可以在高达200MHz 甚至更高的频率下运行。 所述的60MHz 限值是否是由功耗引起的温升引起的? 如果在短时脉冲运行、是否可以进行更高频率的运行?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    感谢您的提问。 您的两个问题的答案都是"是"。 60MHz 运行没有内部限制。 只要您保持在散热和其他 LMG1020规格范围内、就可以驱动到更高的频率。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您快速回答问题。
    我注意到 LMG1020数据表中给出的 RJA 和 RJB 看起来相当低。 我假设它用于2S2P 板? 铜重量是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    有关热阻的测试条件、请参阅我们的半导体和 IC 封装热指标应用报告。

    www.ti.com/.../spra953c.pdf

    LMG1020是一种芯片级 IC、因此热阻可能低于典型 QFN 封装。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、再说一遍、Lixing、

    我已经查看过该文档。 问题在于 LMG1020为 RJA 提供了一个值、但可以使用1S0P 或2S2P PCB 测量 RJA、这将影响结果。 如果不知道测量 RJA 的 PCB 类型、就不会很有用。

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我现在了解您的查询。 目前我没有详细的测试/建模条件、但我们可以检查并找出。

    谢谢、此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我们使用了 JEDEC 标准 JESD51-7 (“high-k”) PCB (2s2p),详细信息如下

    PCB 尺寸:114.3 x 76.2mm
    2、4层:顶层和底层为2盎司、埋入的平面为1盎司
    层尺寸:74.2 x 74.2 mm
    4.无散热过孔

    希望这对您有所帮助。 谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、外层镀有2oz 铜的2S2P 板解释了低 RJA。

    但2oz 铜让我感到惊讶、因为我在使用芯片级封装(包括 TI 提供的封装)时看到的每个文档都建议使用1oz 或更低的铜厚度。 不过这不是一个大问题。

    此外、在讨论封装主题时、您是否有关于 LMG1020的光敏性数据?

    谢谢、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:

    我们没有关于光敏度的数据。

    谢谢、