This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2678:1.2至30V 可变电源

Guru**** 2586755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699199/lm2678-variable-power-supply-1-2-to-30v

器件型号:LM2678

您好!

我设计了1.2V 至36V 的输出电压和5a 的电源...实际上已经使用 IC lm2678adj 设计了一个电路。

在没有负载的情况下、一切都可以正常工作、但随着负载的增加、电压会下降。 1.5安培时、我只有15V。

一名员工以前曾帮助过我、并向我展示了调整电压的方法:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hannes、

    您也可以共享底部布局吗? 我想确保有一个 GND 覆铜、并查看其切割位置。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色和绿色位于底部。 不带阻焊剂的绿名单、以焊接较厚的履带。
    蓝色导线位于顶层。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hannes、

    看起来所有电流都必须流经黄线(见下文)才能到达 IC 的 GND 引脚。 是这样吗?

    Sam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我像1,5mm²线那样焊接了导线(μ m)、但效果并不明显更好。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hannes、

    电线有多厚?

    您可能还需要切断将电感器焊盘2连接到 FB 电阻分压器的迹线。 尝试将28.7k 电阻器连接到 C7的引脚1。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我使用了1,5mm² Ω(15AWG)、C7和28.7k 电阻器之间的导线无效。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hannes、

    在这种情况下、运行电路板并监控 IC 的 FB 引脚。 它是否始终为1.2V?

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不是、它不稳定、随着负载的增加、电压会降低
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 将1uF 或10uF 电容器放置在非常靠近 IC 上的 VIN 和 GND 的位置。 这将有助于 IC 正确调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我直接将其焊接在引脚上、并实际工作。

    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当然可以! 布局是电源中最重要的组件,甚至不包含在原理图中:)

    Sam