This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138硬开关全桥固件中的 void init_loop_mux (void){}的问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681598/ucd3138-questions-about-void-init_loop_mux-void-in-hard-switched-full-bridge-firmware-for-ucd3138

器件型号:UCD3138

大家好、我正在了解 UCD3138的硬开关全桥固件。
我遇到了一些有关 void init_loop_mux (void){}的问题。
void init_loop_mux (void)

 LoopMuxRegs.FECTRL0MUX.bit.DPWM0_FRAME_SYNC_EN = 1;

 LoopMuxRegs.FECTRL2MUX.bit.DPWM1_FRAME_SYNC_EN = 1;

 LoopMuxRegs.FECTRL1MUX.bit.DPWM2_FRAME_SYNC_EN = 1;


我知道上述程序会将特定的 PWM 帧同步到前端、

但我不知道帧同步到底意味着什么。 是频率同步还是同时激活?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个从 DPWM 到 FE 的触发信号。 采样触发器和 FRAME_SYNC。

    FRAME_SYNC 是触发前端(FE)斜坡计数器中上升的信号。

    因此、如果未连接、斜坡将不起作用。 FRAME_SYNC 的另一个重要因素是、即使禁用 DPWM 输出、DPWM 也会生成该信号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    明白了!
    非常感谢。