This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD3138:有关 UCD3138硬开关全桥固件中的 void init_loop_mux (void){}的问题

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681617/ucd3138-questions-about-void-init_loop_mux-void-in-hard-switched-full-bridge-firmware-for-ucd3138

器件型号:UCD3138

大家好、我正在了解 UCD3138的硬开关全桥固件。
我遇到了一些有关 void init_loop_mux (void){}的问题。
void init_loop_mux (void)

LoopMuxRegs.FILTERKCOMPA.bit.KCOMP0 =(3 * PMBus_DCDC_CONFIG[0].PERIOD)>> 6;  
LoopMuxRegs.FILTERKCOMPA.bit.KCOMP1 = 6000;//(1<<13);// in 4ns //
LoopMuxRegs.FILTERKCOMPB.bit.KCOMP2 = PMBus_DCDC_CONFIG[0].PERIOD >> 4;/


我知道上面的程序乘以滤波器 YN 中的系数 KCompx、

但我不知道为什么 Kcomp0等于(3*PMBus_DCDC_CONFIG[0].PERIOD)>> 6、Kcomp1等于6000、KCOMP2 等于 PMBus_DCDC_CONFIG[0].PERIOD >> 4、  

如何获得特定值?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    KCOMP0为周期的75%、为了与滤波器2输出协调、滤波器0输出可能会突然从50%变为100%。 这用于前馈控制。
    KCOMP1用于电流环路、就像增益项一样使用。
    与增益项一样、KCOMP2用于 Filter2。

    此致、
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    PMBus_DCDC_CONFIG[0]由于精度的调整、周期会右移4位、从250ps 调整为4ns、对吧?
    75%的周期或100%的周期和6000、该值等于增益、它是一个试验和错误、而不是一个计算、对吧?