This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/BQ25504:Tina/Spice/BQ25504

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, BQ25504, BQ25505

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/668180/tina-spice-bq25504-tina-spice-bq25504

器件型号:BQ25504
主题中讨论的其他器件:TINA-TIBQ25505

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我正在 Chemnitz Technology University of Chemnitz 进行射频能量收集研究、该技术可以通过升压转换器提供传感器节点。 直流/直流升压转换器是 BQ25504。 我有 BQ25504 PCB、可提供3.6V 电压、但对于传感器而言、电压很高

我的传感器节点在60µA μ A 电流下消耗1.5V 电压、因此我必须设计 具有 1.5V±0.2V 电压和60µA μ A 电流的 BQ25504 PCB。 另一项要求是 从 BQ25504获得2.6V 的电压 来为电池供电。  

请根据  上述要求帮助我设计 BQ25504的 PCB (仿真并不重要)、这对我的研究非常有帮助。  

谢谢你  

此致

Aparrnaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可能需要设置适当的 VBAT_OV 阈值、以使电压成为您应用中所需的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我想将 VBAT_OK 值设置为1.5V,但在文档中给出的最小建议电压是2.5V,是否可以将其降低到1.5V? 如果可能、请建议 Rok1、Rok2、Rok3、Rv1、Rv2、Rob1、Rov2和 Cstor 值的值。

    谢谢、此致

    Aparrnaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aparrnaa、您好!
    1.5V VBAT_OK 超出 bq25505正常运行范围、我们不建议客户设置如此低的阈值。
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Robin:

    感谢您的回复、如果不建议使用1.5V 电压、则可以在 VSTOR 处获得1.8V 电压、如 BQ25504文档第7、8页的图形所示。

    谢谢、此致
    Aparrnaa
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aparrnaa、您好!
    页码7、8是什么意思? 它只是 bq25504数据表第7/8页中的一些波形。 您能澄清一下吗?
    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:  

    在第7页 中、绘制了 5.5V、3.3V、1.8V 等各种 VSTOR 电压的输入电压和效率之间的图形。 我的电路可以在 VSTOR、e2e.ti.com/.../1_5F00_BQ25504_5F00_TINA_5F00_TI_5F00_up.TSC 上提供3.1V 电压 (我正在连接电路、请找到附件)、您能建议对电路进行修改以获得 VSTOR = 1.8V 电压吗

    谢谢、此致

    Aparrnaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Aparrnaa、您好!
    感谢您的澄清、对于这些曲线、我们使用 Keithley 电源表作为 VSTOR、使用 Keithley 电源板将 VSTOR 电压保持在1.8V、3.0V 或5.5V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    我很困惑、现在 VSTOR 是 Bq25504的输出、为什么要从 VSTOR 的源表中应用。

    我唯一的要求是从 VSTOR 或 VBAT 获得1.8V 的输出电压。 请在这方面帮助我。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Aparrnaa、您好!  

    1.8V/3V 波形图显示了升压转换器的效率、是 VSTOR 为输出、如果 VSTOR 电压大于1.8V、则充电器处于激活状态且 VBAT=VSTOR。  我们只需设置 VBAT 电压、即 VBAT_UV、VBAT_OV、我们不会设置 VSTOR 电压、您不能将其视为正常的升压稳压器。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Robin:

    感谢您的澄清。 我的最后一个问题是、VBAT 上是否有1.8V 的电压。  

    谢谢  

    Aparrnaa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果 VBAT 为1.8V、则在正常模式下、VSTOR 电压也应接近1.8V、但该电压低于 VBAT_UV、VSTOR 与 VBAT 之间的内部 PMOS 将不会开启、因此您可以获得稳定的1.8V 电压、正如我之前所说 的超出范围。

    但斯克