This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ30Z554-R1:使用制造访问命令手动控制 FET

Guru**** 2590160 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678158/bq30z554-r1-manual-fet-control-with-manufacturing-access-command

器件型号:BQ30Z554-R1

大家好、

当通过发出制造访问命令0x0022 FET 控制进入手动 FET 控制模式时,如果 FET 在正常运行模式下以前处于“打开”状态,那么它们是否始终默认为“关闭”状态? 我在测试中注意到、每当我从正常模式发出0x0022 FET 控制命令并且 FET 处于导通状态时、它们始终关闭。 然后、当我再次发出命令以退出手动 FET 控制模式时、FET 始终会重新导通。

我提出这一要求的原因是、我们在线路末端测试步骤期间尝试降低电池组的静态电流、并且我们希望尽可能减少命令数量、从而关闭 FET。

感谢您对此提供的帮助。

此致、

海登

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hayden,
    感谢您关注我们的产品。 已为您的问题指派了 BMS 专家。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    海登

    是的、确实如此。 MFC 的用途是手动控制 FET。 除非发送了 MFC 命令、否则默认状态为 off。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BATT、

    根据我们的响应、我假设在进入手动 FET 控制模式时(发送制造访问0x022 FET 控制命令时)、FET 将关闭。 再次发送制造商访问0x0022 FET 控制命令(退出手动 FET 控制模式时)时、FET 会重新开启?

    这是正确的假设吗?

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    FET 控制0x22是自动的。 MFC 是完全不同的命令。 FET 使能0x22是一个切换。 当 FET 关闭时、它会将它们打开。 当它们打开时、它会将它们关闭。 启用 MFC 并发送 MFC 命令时、需要发送特定序列、命令0x00和数据0x270C、以启用 PCHG、CHG 和 DSG 的 FET 控制。 命令0x00和数据0x043D 会禁用它们。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    最后的后续问题

    只需确认关闭 FET 的顺序:

    -发送命令0x00和数据0x270C [启用 FET 控制]
    -发送命令0x00和数据0x0022 [将 FET 切换为关闭]

    要重新打开 FET、请执行以下操作:

    -发送命令0x00和数据0x0022 [将 FET 切换为开]
    -发送命令0x00和数据0x043D [禁用 FET 控制]

    这看起来是正确的吗? 或者命令0x0022是否自动启用 FET 控制并切换 FET?

    感谢您的所有支持、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Batt、

    有更新吗?

    此致、
    海登
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hayden、

    很抱歉耽误你的时间。 如果 FET 被禁用、则命令0x22会自动启用 FET。 之后、FET 完全受 FW 控制。