This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS730:工作温度、规格与封装选项不同

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS799, TPS730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/697280/tps730-operating-temperature-specs-differ-from-package-options

器件型号:TPS730
主题中讨论的其他器件:TPS799

所有器件规格均为-40C 至+125C。 则"封装选项附录"为-40C 至+85C。

这与 TPS799不同、TPS799在两个位置上始终如一地列出了125C。

在最坏环境温度为85C 的情况下进行设计、这使我无法在我的应用中使用 TPS730。

85C 在 TPS730封装选项附录和参数中是指什么? 它是最高结温吗? 工作温度? 稳压器的温度将高于环境温度...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您提请我们注意这一点。 我们将对其进行更新、以反映-40至125°C 的温度范围。 完全更新需要大约2天时间。

    谢谢、
    Wilson
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你。 对此进行了任何更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对拖延表示歉意。 这些活动应在明天上午举行。

    此致、

    Wilson