This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25895:与 TPS65986配合使用

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25895

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699621/bq25895-work-with-tps65986

器件型号:BQ25895

电池额定值为~4300mAhr  

我将使用  TPS65986

对于电池,我们需要一个部件,如 :bq25895。  它将在灌电流模式下为电池充电、并在拉电流模式下提供升压5V 输出。  如果您对 bq25895有其他建议、请告知。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    劳拉

    bq25895是一个不错的选择。  只想知道您打算如何连接 bq25895上的 D+/D-引脚?  此外、要以4.3A 的电流充电、您至少需要 VBUS=7V。  除非您将芯片的电源板连接到大型散热器(内部接地平面或底部接地层)、否则 IC 将变得非常热。