This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24005:状态指示错误

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24005

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670954/bq24005-wrong-status-indication

器件型号:BQ24005

大家好、

我们使用 BQ24005为7.4V 电池充电。

我们偶尔会观察到充电完成指示(STAT1 =高电平、STAT2 =低电平)、即使电池未充满电也是如此。

当我们复位器件的电源时、指示恢复到充电状态(STAT1 =低电平、STAT2 =高电平)。

如果有人可以建议指定问题的可能原因/解决方案、这将会很有帮助。

此致、

Felicita Mercy D.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    当您看到充电完成指示时、如何确定电池未充满电?
    您可以分享原理图吗?