This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL594:CT 阈值的限制值

Guru**** 2797425 points

Other Parts Discussed in Thread: TL594

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681618/tl594-limit-value-of-ct-threshold

器件型号:TL594

尊敬的专家:

我的客户正在考虑 TL594并有疑问。

如果您能提供建议、我将不胜感激。

--

根据数据表8.3.3振荡器、CT 阈值为3V。

该值是典型值、我想知道最小值和最大值的大小。

特别是、关于最小值(下限)、它是否不小于2.7V?

我期待着等待帮助价值的实现。

--

感谢您提前提供的出色帮助。

此致、

新一

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Sinichi-San、

    我需要向工厂咨询这些详细信息、因为数据表中没有这些信息、请给我几天时间来获取这些信息。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢你的答复。

    我理解这种情况。

    我期待收到你的回复。

    感谢您的帮助。

    此致、

    新一