This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS71533EVM:TPS71533DCKR -如何计算线性稳压器的保持时间

Guru**** 2581425 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/699086/tps71533evm-tps71533dckr---how-to-calculate-hold-up-time-for-the-linear-regulator

器件型号:TPS71533EVM

你(们)好

我使用的是 TPS71533DCKR, 我需要计算线性稳压器的保持时间,我使用1uF 电容器作为负载电容,保持时间是多少。 请提供用于计算线性稳压器和开关稳压器保持时间的公式

谢谢、

P.SENTHIL Kumar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    "保持时间"是什么意思?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    保持时间-保持时间定义为电源输出在输入功率损耗后保持在稳压限值内的持续时间
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    您可以估算由电容器提供的电荷。 如果电流"i"以时间间隔"dt"流动、电容"C"的电容将根据显示"U"的压降:

    C = DQ/DU = I x dt / DU

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    感谢您的回复
    我需要计算以下条件
    VIN= 12V
    Vdrop = 8V
    VOUT=3.3V
    Iout=55mA
    COUT= 1uF

    保持时间是多少、即没有输入电压、稳压输出电压将出现多长时间

    提前感谢
    P.SENTHIL Kumar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    这将需要一个巨大的输出电容器。 200µs 使用100µF μ F 输出电容器、假设负载电流为55mA、输出电压将在大约 μ s 内从3.3V 下降到3.2V。

    使用高输入电容将更好地解决问题。 100µF 1 μ F 输入电容、假设负载电流为55mA、输入电压将在大约14.5ms 内从12V 降至4V。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    如果你不介意,你可以用简洁的语言来解释我
    谢谢
    SENTHIL KUMAR
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、SENTHIL、

    指出、"保持时间"基于输出电容器的放电。 输出电容器的主要放电路径将是您的负载本身。 您可以使用该公式计算给定负载电流下放电时间所需的电容。

    正如 Kai 所指出的、大输出电容器的替代方案是放置一个大输入电容器、以便在移除输入电源后 LDO 获得更长的供电时间。 由于您有充足的余量(Vin - Vout)、因此您可以在输入电容器之前放置一个二极管、以便输入电容器的放电通过 LDO 为负载供电。 这实际上有助于保护 LDO 免受由于输出电容器过大而产生的反向电流的影响、因为当输出电压超过 Vin 时、反向电流将流动。

    非常尊重、
    Ryan