This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS650942 S4/S5饱和状态下的 BUCK1 (VNN)

Guru**** 2568585 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671258/tps650942-buck1-vnn-at-s4-s5-satuts

尊敬的先生:

TPS650942 BUCK1 (VNN)在 G3至 S4/S5 (冷启动)时为高电平。 为什么 BUCK1 (VNN)在 S0至 S4/S5 (冷关闭)时为低电平? 有什么不同?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Li、

    根据 APL EDS (IBL#557555)、在运行期间需要 VNN 执行 A 至 S 轨转换。 冷启动(EDS 中的图4-1)显示 VNN 首先作为"A"电压轨出现。

    PMIC 释放 PCH_PWROK 后、VNN 变为"S"轨、这意味着当处理器进入睡眠状态时、它被禁用。 因此、它成为按照冷关序列首先断电的一个(EDS 中的图4-5)。