This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A7200:数据表建议。

Guru**** 2382630 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS7A7200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/679776/tps7a7200-data-sheet-recommendation

器件型号:TPS7A7200

客户正在尝试为 TPS7A7200RGWR 确定合适的输入电容。 他链接了下面的数据表。 在第8.2.2.3节中、最好使用一个高达1uF 的电容器。 不过、在后面的数据表第9节中、建议使用10uF 输入电容器。

他认为、由于迹线 ESL 的谐振点、尝试避免使用更大的电容。 较小的电容器会导致进一步向外推谐振点。

通常、一个10uF 的电容器能否在一定程度上可靠地用于优化的布线?
2.是否有工具可用于确定转换器的输入阻抗、以便输入级设计为具有更小的阻抗?
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps7a7200.pdf

此致、

Naser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    通常、PCB 制造商会使用导线长度、厚度和宽度等参数提供用于估算迹线电感的电感计算器。 凭借5nH 的寄生电感和10uF 的输入电容、交流传递函数在700KHz 下具有20dB 的峰值增益。 如果噪声和 PSRR 对您的应用非常关键、 您应该考虑将 LC 谐振频率设置为超出控制环路带宽的值、如数据表所建议。

    通常、通过正确的布线、布线电感可限制为几 nH。 同样、如果噪声/PSRR 对于您的应用至关重要、请确保从 PCB 制造商处获取电感信息并进行估算。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason: 感谢您的回答。 我 与客户分享。 他 确实有一个工具 可用于估算布线电感。  下面看他的喜剧

    根据您的说法、 我 可以尝试创建一条线迹线路、该线路的 LC 谐振超出转换器的带宽。 如果我要走这条路、您知道转换器的带宽吗? 我在数据表中似乎没有找到它。

     理想情况下,我可以对转换器进行输入-输出阻抗分析(Middlebrook 标准),以验证稳定性。 您是否有交流仿真模型可用于验证此模型?

    此致、

    Naser

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Naser、

    您是否在为 TPS7A7200寻求 PSpice 模型? 您可以在此处找到该模型:
    www.ti.com/.../toolssoftware
    您应该能够使用 TI 的 Tina 仿真器进行仿真。

    驱动 LDO 的前一级是什么? 更具体地说、为 LDO 供电的电源的输入阻抗随频率变化会是多少? 这也会对 LDO 的稳定性产生影响。  

    此致、
    Jason Song

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:每位客户

    我尝试使用 PSpice 模型、但我得到了一些错误结果。 当我引入500mA 负载时、我看到从稳压中下降0.5V (Vin=4.5V)。 因此,我不确定是否可以信任该模型。 您知道原因吗? 我捕获了一个屏幕截图、其中显示了我在该电子邮件底部看到的内容。

     LDO 前面的功率级将是1.8V 开关转换器(4A)。

     您知道 TPS7A7200的带宽是多少吗?

    此致、

    Naser  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    我同意、仿真似乎对 PSPICE 模型有问题。 对于环路响应、数据表中没有可用于估算的清晰图表。 LDO 的共模带宽约为1-2MHz;数据表讨论了带宽、但没有提到任何值。 如果您确实需要知道带宽、我们可以使用负载瞬态进行估算。 您能否与我分享开关转换器器件型号? 我还可以查看转换器的输出阻抗。

    此致、
    Jason Song
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Naser、

    为了消除输入端添加阻抗时的稳定性问题、我们可以估计 LDO 的带宽在1MHz 到2Mzh 之间。 只要此器件的 LC 频率(1/2pi√LC)在200kHz 或2-3MHz 以上、我们就应该会很好。 我们不能使 LC 频率过于接近 LDO 的带宽、因为最差的相位裕度是围绕带宽的。 如果您可以从布局中估算电感、我们可以使用该值来选择输入电容; 我们可以通过精心布局来实现高达1uF 的小电容、也可以实现钽电容、该电容将限制环路内的 LC 频率、但仍远离带宽。

    此致、
    Jason Song