This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25037EVAL:LM25037EVM

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670449/lm25037eval-lm25037evm

器件型号:LM25037EVAL
主题中讨论的其他器件:LM25037

客户订购了 EVM,但在超过1.5mH (每个750K)的情况下没有进行操作。

原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    LM25037具有一个工作频率为2MHz 的振荡器。
    振荡器频率由 RT1和 RT2的值设置

    客户是否使用数据表的第7.4.3节设置频率?
    此致
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    是的。他使用了这个公式
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    针对 DT 选中 (约50ns)- RT2=10K

    对于 RT1=3k。

     振荡器转至最小占空比、且电路与所选电阻器不工作。

    电路仍然工作的最大频率约为1.6MHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有任何反馈吗?