This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3424:当不需要热折返时、应将 TREF、TSENSE、TGAIN 端子连接到哪里?

Guru**** 2533030 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3424

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/696368/lm3424-where-should-tref-tsense-tgain-terminal-be-connected-to-when-thermal-foldback-is-not-needed

器件型号:LM3424

 大家好、

 我们的一位客户正在对其原始 PCB 上的 LM3424进行评估。

 它们不需要热折返。 因此、它们 将 TGAIN 和 VS 端子保持断开状态、并将 TSENSE 和 TREF 连接至 GND。

 这些端子设置是否不适合热折返忽略?

 非常感谢您的答复。

 此致、

 Kazuya Nakai。

   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    这来自之前的 LM3424线程:"如果不使用折返功能、则保持 Tgain 开路、将 Tsense 接地、并将 Tref 接至 VS。Vs 还应具有一些最小的负载以确保稳定性、因此应在 VS 与地之间连接一个100k 的电阻器。"

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    感谢你的答复。

    将连接到 TREF 和 TSENSE 的减法放大器输出设置为1.24V 的原因是什么?

    再次感谢、致以诚挚的问候、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    这不是上一篇文章所说的、它说 Tref 至 VS、TSEENSE 至 GND。  与运算放大器电路类似、当两个输入相同时会发生什么情况?  上一个柱确保不会接合热折返。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irwin、

    感谢你的答复。

    我是否可以作为附加的 PDF 文件向您提出其他问题、并在查看附加的文件后向我提供您的意见?

    再次感谢、致以诚挚的问候、

    Kazuya Nakai。

    e2e.ti.com/.../LM3424_5F00_Foldback_5F00_canceling060618.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我很抱歉、之前的帖子似乎不正确。 我添加此信息的速度太快。 NTC 电阻随温度升高而下降、这意味着输入需要高于基准 TREF。 TSENSE 应连接至 VS、TREF 连接至 GND。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Irwin。

    我了解到用于温度折返消除的最佳引脚连接如下。
    TSENSE 被连接至 VS 引脚。
    2. TREF 连接到 GND。

    关于1号、您在该线程中写道、VS 还应具有一些最小负载以确保稳定性、因此应在 VS 与地之间连接一个100k 的电阻器。 在本例中、是否需要100k Ω?

    此外、我们的客户还通过 TSENSE=TREF=GND 来消除温度折返。 他们希望使用此连接、因为很难将连接的 PCB 布局更改为1号和2号。
    我认为客户连接(TSENSE=TREF=GND)不是最好的、但取消温度折返也没错。
    您是否认为客户连接没有问题或有问题?

    请给我评论吗?

    此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    我不建议这样做、尤其是在没有 Rgain 电阻器的情况下。 如果电路的增益较低、则可以正常工作。 至于负载电阻器、如果其电路板上没有负载电阻器、则可以尝试、但如果使用热折返电路、则 VS 上会有负载。

    此致、

    Irwin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    很抱歉我的回答很晚。

    让我确认一下。 消除温度折返的最佳方法是将 TSENSE 连接到 VS、将 TREF 连接到 GND、不是吗?
    然后、VS 和 GND 之间是否需要连接100千欧外部电阻器以确保最小电流负载?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Kazuya、

    是的、没错。

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Irwin、

    是否需要100k Ω 电阻器? 还是不需要?

    谢谢、此致、
    Kazuya Nakai。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kazuya、

    如果未使用过热折返、我们建议在 VS 上放置一个100千欧电阻器。  如果没有它、它可能会工作、但 VS 基准上的相位裕度可能很低。

    此致、