This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CSD83325L:低电流情况和 RDS (ON)

Guru**** 2610055 points
Other Parts Discussed in Thread: CSD85302L, CSD83325L

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671161/csd83325l-low-current-scenario-and-rds-on

器件型号:CSD83325L
主题中讨论的其他器件:CSD85302L

您好!

我们将使用 CSD83325L 或 CSD85302L 以及 TI 的 BQ29700评估单节锂聚合物电池保护电路。  我们的用例适用于功耗极低的可穿戴设备(30mAh 电池和小于100mA 的最大工作电流)。  电池保护电路的一个重要特性是过流保护(在充电和放电情况下都是如此)。  为了预测电流保护的跳闸点、了解 MOSFET 的 RDS (on)行为非常重要。  

问题: 您是否可以与我共享资源(数据表、应用手册或注释)、以帮助我更好地了解这些 MOSFET 的 RDS (ON)在低电流(20 - 300mA 范围内)下的变化?

提前感谢您的帮助、

Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Michael、
    假设 MOSFET 已完全增强(Vgs 等于或大于最小额定电阻规格、对于每个器件为2.5Vgs)、电阻实际上不会随电流的函数而变化(尤其是在 MOSFET 饱和之前的这些低电流下) 它是温度的函数。

    图8的数据表中提供了该变化。 因此、无论您认为器件在此事件期间的结温是多少、都可以在图8中查找温度系数、并将电气特性表中的所有电阻规格相乘、以获取温度下的新值。

    很明显、我们仍然可以预测器件在室温下的典型电阻的器件间差异、因此我们在数据表中提供了最小和最大电阻(在室温下)、我们建议在周围进行设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复、Brett。 您的回答非常有帮助!