This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201:UCC27201 HI 和 LI 灌电流

Guru**** 2606045 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670821/ucc27201-ucc27201-hi-and-li-sink-current

器件型号:UCC27201

你(们)好  

当发生异常时、我的客户会将 HI 和 LI 引脚上的下拉电阻器串联以提供保护   

请建议使用什么串联电阻值 以及 HI 和 LI 引脚的最大灌电流是多少?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在此感谢您关注 TI。 我已联系相应的产品组。 您很快就会听到他们的声音。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Red Yen、

    感谢您与我们联系。 我叫 Mamadou Diallo、我是中组(MOSFET 和 IGBT 驱动器)的应用工程师、我将致力于解决您的问题...

    UCC27201的 kΩ 端具有200k Ω 的标称阻抗、该下拉电阻以 VSS (接地)为基准。 通常、您希望避免对栅极驱动器的输入信号进行整形、从而尝试降低驱动器输出端的信号。 根据您的应用、您需要在10欧姆- 100欧姆范围内使用 Rhi 和 RLI、并使用 CHI 和 CLI 值在10pF 和220pF 范围内的电容器。

    现在、对于您尝试在驱动器输入端灌入电流的原因、是否有任何特定的问题?

    此致、

    -Mamadou
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Yen、

    我叫 Richard Herring、我在高功率驱动器组中与 Mamadou 合作。 我想澄清您的问题、以确保提供正确答案。

    您提到客户希望串联 LI 和 HI 引脚上的下拉电阻器、以便在异常情况下提供保护。 这是否意味着客户想要从控制器中添加一个与驱动器输入引脚串联的电阻器? 或者、客户是否希望在 HI 和 LI 输入引脚与 VSS 之间添加一个电阻器?

    如果您可以澄清客户想要在哪里添加阻力、我们可以提供快速响应。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Richard、  

    首先、 客户希望在控制器中添加一个与驱动器输入引脚串联的电阻器、下拉单个直接连接 HI 和 LI、而异常情况如我所附图片所示  

    非常感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、红色、
    我们针对从控制器到驱动器的串联电阻给出的一般建议是10至100欧姆电阻。 您指示的故障、驱动器输入端异常短路将导致控制器向驱动器短路的串联电阻提供电流。 这不是驱动器下拉能力的问题、因为异常故障或短路是驱动器外部的。 驱动器内部 LI 和 HI 下拉电阻在标称值为200K 欧姆时较高、这不会对10至100欧姆串联电阻的压降产生太大影响。
    您应该确认串联电阻后的驱动器输入引脚短路不是控制器驱动电流能力的问题。
    请在此主题上确认这是否解决了您的问题。

    此致、
    Richard Herring