This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/BQ76PL455A-Q1:设置平衡时间

Guru**** 2924070 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680836/ccs-bq76pl455a-q1-setting-the-balancing-time

器件型号:BQ76PL455A-Q1

工具/软件:Code Composer Studio

大家好、我将单端 BQ76Pl455A-Q1与 TMS570微控制器结合使用、我已经在 CCS 中加载了示例代码、我想知道是否可以设置一次完成平衡的时间、 到目前为止、在读取代码时、我看不到启用 EQN 引脚的任何位置。 理想情况下、我想对其进行编程、以便在0.5s 内完成平衡、然后读取电压、重复到平衡。 是否可以修改示例代码以执行此操作?

谢谢、

Alex

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Alex:

    示例代码并不意味着是一种相干的"即插即用"类型的示例代码。 更重要的是、它是一组基于 API 构建的示例使用、您可以参考 API 来与 pl455通信。

    话虽如此、是的、示例代码可用作实现此目的的基础。 已有用于唤醒和初始化器件不同寄存器的占位符。 如果您知道要写入的寄存器和要写入的数据、那么这只是正确反复使用 WriteReg 函数的问题。

    此处需要注意的一点是、所有时序必须在 MCU 侧完成。 PL455没有内置电池平衡计时器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    感谢您的回复、这对您非常有用、您知道吗?是否有任何教程、视频或文档等详细介绍了首次使用的 BQ76PL455A-Q1的设置? 因为我以前没有过 IC 编程的经验。

    谢谢、
    Alex
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    转到以下链接、您将找到非常有用的应用手册。

    www.ti.com/.../universalsearch.tsp