This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62065-Q1:输出电压= 1.2V 时自动模式与强制 PWM 模式的效率图

Guru**** 2582075 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/698180/tps62065-q1-efficiency-graph-of-auto-mode-vs-forced-pwm-mode-at-vout-1-2v

器件型号:TPS62065-Q1

您好!

我想比较输出电压为1.2V 时自动模式和强制 PWM 模式之间的效率。  

是否有图14中的任何图表示 Vout = 1.8V?

此致、

Furuya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    有关不同测试条件下的效率信息、我建议使用 Webench。 这还允许您更改电路中使用的无源组件的参数并查看效果。
    在您的情况下、由于输出电压较低且相应的占空比较低、我希望效率比1.8V 数据低3-4%。