This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:电池充电电流将更改为00 A

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670432/bq25703a-the-battery-charging-current-is-getting-changed-to-00-a

器件型号:BQ25703A

你(们)好

我正在电路板中使用 BQ25703A 电池充电 IC。

  1. 当我将电池充电电流设置为某个值时,它允许电池在该值充电,但在一段时间(~5分钟)后,电池充电停止,当读回电池充电电流寄存器03/02时,它显示该值已更改为00。 我的情况是不可接受的、因为我的主机不会始终打开、而是要将电池充电寄存器设置为相等的间隔。 如何知道该寄存器为什么会发生更改。  
  2. 从适配器上电时、电池充电 IC 默认将变化的电流设置为120mA。 默认情况下、是否可以将此值设置为像1A 一样拉高电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请禁用看门狗时间。 然后、您无需在特定时间更新充电电流命令。
    2、POR 值不能改变。