This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:运输模式

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671067/bq25703a-shipping-mode

器件型号:BQ25703A

你(们)好,先生  

我看到 BQ25703A 使用/BATDRV 来驱动一个 PMOS

我认为当 适配器不存在时、电池将通过 PMOS 体二极管提供 VSYS  

我是否可以知道低至3.8V 的 SRN 为何可以支持运输模式  

请准备好任何文档来描述这一点  

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这是客户的特殊请求。 它们希望 SRN 引脚在启用运输模式时低于特定电压(3.8V)。 否则、电池组的输入 FET 可能再次打开并退出运输模式。