This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22924C:TPS22924C (负载开关) IC 上开关控制引脚(C2)的输入阻抗是多少

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS22924C, TPS3306

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671481/tps22924c-what-is-the-input-impedance-of-switch-control-pin-c2-on-tps22924c-load-switch-ic

器件型号:TPS22924C
主题中讨论的其他器件: TPS3306

TPS22924C (负载开关) IC 上开关控制引脚(C2)的输入阻抗是多少

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Venkatesh、

    您能帮助我们了解为什么需要此信息吗? ON 引脚没有任何下拉电路来降低引脚电压。 这是一个高阻抗引脚、泄漏电流规格可在数据表中找到。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Alek Kaknevicius、

    感谢您的回答。
    我有一个具有上拉输出的比较器电路、用于使能负载开关、它还连接到监控芯片 TPS3306。 使能引脚阻抗将出现在并行路径中、因此需要知道其阻抗、以确保我不会看到 SuverisiChip 感应输入下降(不应低于其阈值电压)、从而导致错误复位。

    此致、
    Venky
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Venky:

    ON 引脚的输入阻抗将非常高、范围为兆欧。 另一种方法是检查引脚的最大泄漏电流。 3.6V 时、最大泄漏电流指定为0.1uA。 通过使用 R = V/I、可将引脚的最小阻抗估算为36MΩ Ω。

    该阻抗是否可接受?

    谢谢、

    Alek Kaknevicius