This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3406HV:高电压应用所需的 PSpice 模型

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: LM3406HV, LM3406

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/678412/lm3406hv-pspice-model-needed-for-the-high-voltage-application

器件型号:LM3406HV
主题中讨论的其他器件: LM3406

大家好、

我正在尝试使用 OrCAD 中的此 LM3406HV 芯片进行 PSpice 仿真、我只能找到 LM3406瞬态 PSpice 模型(.lib 文件)、仿真无法运行到我想要的电压、即48V。 是否有人可以帮助为这个应该运行至75V 的更高电压 LED 驱动器提供 PSpice 模型? 提前感谢您的帮助!

Terri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terri、

    让我看看我能找到什么以及有什么可用。 我会告诉你。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clint、

    感谢您花一些时间了解可用的内容。 到目前为止还有什么幸运吗?

    谢谢、

    Terri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terri、

    我没有收到回复、因此我将尝试再次联系某人。

    在平均时间内、所有计算都基于工作占空比。 因此、如果没有可用的 HV 版本、您只需调节 VIN 和 Vo 即可获得相同的占空比、电路应运行相同。

    例如、如果您需要进行60V 输入至30V 输出、从而得到0.5的 D。 因此、您只需将输入更改为40V、将输出更改为20V、D 仍为0.5、因此计算结果将非常接近相同值。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Terri、

    我收到的回复称、网络上的车型适用于 HV 和非 HV 版本。 因此、您应该能够使用大于42V 的输入、尽管我没有亲自使用 LM3406进行过此操作。 尝试一下、看看它是否起作用。 否则、您仍将很幸运地针对我之前提到的相同占空比进行调整。

    此致、

    克林特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Clint、

    非常感谢您的回复。 我能够向其中添加48V 电压。  

    Terri