This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3306:R1和 AMP 的内部电阻值是多少;Sense1电压引脚的 R2是多少?

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671312/tps3306-what-is-the-internal-resistance-value-of-r1-r2-for-sense1-voltage-pin

器件型号:TPS3306

SENSE1电压引脚的 R1和 R2的内部电阻值是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Venkatesh、

    我们不为此特定器件提供内部电阻值、但通常内部电阻器总电阻在兆欧姆范围内。

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Michael、

    感谢您的回答。
    根据数据表、6V Vsense1输入的高电平输入电流为8uA、即0.75M 欧姆(6V/8uA)、但计算方法是否正确? 如果不是、R1和 R2的总阻抗是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Venkatesh、

    这是一个很好的近似值、但它没有考虑到进入内部比较器的少量泄漏电流。 但是的、您可以将其用作近似值。

    Michael