Other Parts Discussed in Thread: TPS92518EVM-878
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92518EVM-878 您好、TI、
1) 1)是否可以获取 TPS92518EVM-878的光绘文件? 我需要为应用修改电路板、并希望在11x17上为我的技术人员重新打印白色背景并添加红色注释? 图14、SLUUBM0A 的第12页对于我需要执行的操作是不可行的。
2) 2)是否可以获得 原理图的11x17 PDF? 尝试在11x17上重新打印图13 (SLUUBM0A 图像的第11页)时、分辨率使文本与图13本身不可辨认。
谢谢、
Craig