This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ Studio Chemistry

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, BQ40Z50-R2

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669477/bq-studio-chemistry

主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOBQ40Z50-R2

我们有一台运行 BQ Studio 的共享 PC、其化学更新为369。 我将电池设置为使用所需的化学 ID (0404)。

我检查了我自己的 BQ Studio 副本、它使用的是化学更新576。 出于某种原因、未安装0404化学电池。 所以、我将其更新为616。 它也不在该更新中。

我下载了 BQ Studio 的最新副本、但也使用了化学更新616 (这并不奇怪)。 但是、BQ Studio 的 UI 现在也完全混乱、因为复制了快捷方式、并且比正常情况下有更多的选项。

两个问题:

  • 如何对 UI 进行排序(一次简单的卸载/重新安装不起作用)
  • 为什么不能使用化学物质0404/为什么不可用? 似乎没有合适的替代化学 ID。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我卸载并删除了 BQStudio 文件夹-这似乎可以解决这两个问题。 1.3.51.1版的 BQ Studio 安装程序似乎附带了化学472、但不会安装(可能是因为有较新的版本)。
    但是、它现在无法识别我正在使用的器件(BQ40z50-R2)。 如果我可以找到该文件、我可以手动更新该文件。

    问题仍然是、为什么最新的化学更新中不提供该化学 ID、以及为什么最新版本的 BQStudio 默认不支持 BQ40z50-R2?

    我缺少什么吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这个图变得更浓... 我运行了 BQ40z50-R2固件更新程序、以便识别我的器件、现在化学成分(0404)又消失了!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安装 bqStudio 时、通常不会包含最新的化学数据库。
    请从此处下载 bqStudio 化学更新.zip 文件:
    www.ti.com/.../GASGAUGECHEM-SW
    使用内容替换此处的文件、然后重新启动:
    C:\ti\BatteryManagementStudio\chemistry
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复。

    如果我选择监测计4500_1_06-bq40z50R1、我可以在 BQStudio 化学物列表中看到化学物0404
    如果我选择监测计4500_2_08-bq40z50R2或4500_2_11-bq40z50R2、我将无法在 BQStudio 化学物列表中看到0404

    这是否意味着化学定义仅适用于 R1版本、或者它在显示的内容中存在错误?

    供参考、我的化学文件当前是472问题、使用最新的616无法解决此问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:
    目前、当使用 bq40z50-R2时、bqStudio 将仅显示可与 TurboMode2功能搭配使用的化学 ID、而404不是其中之一。
    我们计划发布更新的 bqStudio 版本、它将为您提供显示 bq40z50-R2的非 TM2化学 ID 的选项、但我无法说它何时可用。 在此之前、我们将为您将 chemID 编程为默认 bq40z50-R2 srec 并将其提供给您。
    顺便说一下、您正在使用哪个版本的 bq40z50-R2? 我们建议使用最新的2.11版、而不是 IC 上提供的版本(v2.08)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    请查找随附的文件、其中包含 chemID404e2e.ti.com/.../bq40z50R2_5F00_v2_5F00_11_5F00_ID0404.zip