This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 正在寻找 PMIC

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: NE555, MSP430G2221, TPS65023, TPS650864, TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680777/looking-for-pmic

主题中讨论的其他器件:NE555MSP430G2221TPS65023TPS650864TPS65400

要求描述:
1、总共7路电源、电流不是特别精确、偏差不大
2、关键是要找到 CAN 检测该信号的 clkreq (PMIC GPIO 具有此功能也是相同的)、如果该信号处于高电平、则检测该信号、首先是2v7_nand 和1v8_nand 1v8其他关闭状态、继续检测超过5S 的高电平持续时间(5s10s 全线路)、 关闭1v8_DRAM 和1v2_DRAM。 当检测到低电平时、电源打开
3、其他正常 PMIC 功能、例如支持 IIC 接口、例如支持 OTP 功能、例如过流保护、过压保护、电阻和电压影响、例如通用功能。

需要第二个特殊需求

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您使用的是什么处理器? 我们有许多 PMIC、有些用于特定的处理器。 当我获得处理器信息时、我会将您的问题传递给我们的处理器 PMIC 产品组。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、赵

    我认为我们没有任何默认支持该行为的 PMIC、但实施电路来处理该行为可能不太困难。 我认为 NE555、与非门和锁存器的某种组合可能会控制使能引脚。

    或者、像 MSP430G2221这样的非常小的微控制器可以管理这些状态。

    您的目标输入电压范围是多少? 我们的许多 PMIC 都需要 OTP 旋转的大型商业案例(新的默认设置部分)、但也有一些可以在外部进行配置、例如具有原理图的 TPS65023 (低输入电压)或 TPS65400 (中输入电压)。 TPS650864等其他器件可通过微控制器进行控制、以提供所需的电压/序列。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

     您可能需要检查 LP8758-E0 、这是一款降压转换  器、具有4个电源轨:1V/4A、1.2V/4A、1.8V/4A 和2.5V/4A (默认情况下加电);借助3个负载开关、I2C 命令和 I2C 主机 GPO 或其他计时电路、它可能满足您的电源需求。  BTW、对于 PMIC 搜索、您的 Vin 规格也非常重要。

     如果您有疑问、请告知我们。  

    谢谢!

    Phil Yi

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Gordon,í a

    SSD 产品;这些电源用于 Marvell master.DDR.Flash 和其他电源
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、赵

      我们没有与您提到的完全相同的 PMIC。 请考虑我的建议、如果您有疑问、请告知我。

    谢谢!

    Phil