This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:有关模拟调光的问题

Guru**** 2606815 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671291/tps92515-question-about-analog-dimming

器件型号:TPS92515

您好!

模拟调光不同于数据表上的图片和 EVM 用户指南上的图片。
在数据表中、当 VIADJ 电压为2.4V 时、LED 电流为1A、用户指南中显示了2A。
哪一项是正确的?
实际测试结果显示用户指南上的图片是正确的。

*数据表

* EVM 用户指南

2.在下图中 D1的作用是什么?
为什么使用 D1 100V/3A 产品? 我可以使用较低的值吗? 接受什么价值?
为什么 D2的电压为100V? 低价值可用性? 什么值是正常的?

谢谢、

终端

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 TS、

    请注意、我们在数据表上显示了标准化电流、最大电流已标准化为1、这并不意味着绝对值为1.0A

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TS:

    Issac 正确。 关于问题2、D1在开关关断期间传导电流。 当开关打开时、它将看到 VIN 的最大反向电压。 因此、该 EVM 上使用100V 二极管来计算最大输入电压65V。 例如、如果应用的最大输入电压为16V、则可以使用20V 肖特基二极管。 它的额定电流还应至少与最大输出电流一样高。 如果是1A 最大输出电流应用、则可以使用1A 二极管。

    D2可能是相对较低的电流(100mA 或更高)、但它将看到最大反向电压为 VIN + 5V。 因此、它需要大于 VIN (max)+ 5V 的额定电压。

    此致、

    克林特