This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF3233:REF3233的输出电压问题

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: REF3233

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681300/ref3233-the-output-voltage-question-for-ref3233

器件型号:REF3233
主题中讨论的其他器件: REF3433

大家好、

客户使用 REF3233。 附件是他的原理图。 REF3233的输出电压连接到 ADC。

输入电压为3.8V。  使能引脚由 MCU 的 GPIO 控制。 GPIO 引脚可以发送3.3V 电压

使能引脚的电平电压。  

当输出为空载时、输出电压不稳定。 输出电压可以 是3.294V 或3.28V 或3.26V。  

您会解释一下吗?

祝你一切顺利、
张美键
亚洲客户支持中心
应用工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    已知 REF3233在加电上升时间违反数据表建议时会出现问题。 我会采用另一个电压基准...

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    我同意 Kai 的说法。 REF3233具有敏感的上电上升、并且很难调试。 如果 REF3233在启动时可能会暂时消耗大于典型静态电流的电流、这可能会导致斜坡电源缓慢变化。 客户是否有用于 Vin 的缓慢斜坡电源?

    我推荐的解决方案是 REF3433、它是 P2P、规格更好、成本更低的器件。

    -Marcoo Z
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marcoo、

    感谢您的回复。 您说什么是 P2P?

    我注意到数据表的图20、但没有 REF3233的 C1和 R1建议值。

    您是否意味着客户应添加数据表图1中的 R1和 C1?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    我想 Marcoo 说您应该使用 REF3433而不是 REF3233。

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mickey、您好!

    REF3233数据表第9页的表1包含 R1和 C1的建议值。 问题是这些值假定上升时间较短。
    最简单的解决方案是将 REF3233替换为 REF3433。 P2P 表示引脚对引脚兼容。 这意味着您可以更换 REF3233并使用 REF3433、因为它们具有相同的引脚和尺寸。

    -Marcoo Z