This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 一次性使用 TPS342X

Guru**** 2602805 points
Other Parts Discussed in Thread: LM57, TPS3422

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671139/tps342x-as-single-shot

主题中讨论的其他器件:LM57TPS3422

我使用 LM57作为恒温器来提供过热保护。

当它跳闸时、TOVER_N 将保持低电平有效。

我需要单脉冲复位来触发关断、但需要将其释放为高电平、否则系统将重新开启。

TPS3422 /Reset 是否会在<480ms 的复位脉冲后变为高电平、即使按住按钮也是如此?

谢谢、

Khoi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    霍伊

    对于 tPS3422、必须按住该按钮7.5秒以触发复位、并且即使按住输入按钮、复位也会在400ms 内变为活动状态。 这听起来像是你想要的、对吧?

    Michael
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好极了。

    从上电到检测到 PB 的锁定时间是多少?
    这用于 OTP 关断后的下电上电。 如果系统启动太快、LM57在下电上电后仍将 PB 输入保持在低电平、
    我假设您将再次看到 LM57 TOVER_N 从高到低、因此它应再次触发复位。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    霍伊

    VCC 上升时的启动延迟典型值为300us、如数据表中的表6.6所示。

    Michael