Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A, BQSTUDIO, EV2400, BQ25700A, BQ25700AEVM-732, BQ25703AEVM-732
主题中讨论的其他器件:、 BQSTUDIO、 EV2400、 BQ25700A、 BQ25700AEVM-732、
我将使用与 EV2400搭配使用的 BQ25703 EVM 示例电路的精确副本来测试充电操作。
在设备设置和安装 bqstudio(v1.3.54)并下载并安装 Charger_1_00-bq25703A.bqz 文件后、我按照 EVM 用户手册说明进行操作。
1.连接。
将 bq25703A 的 TGT 地址更改为 D6 (6B) 、并将更新模式从立即更改为手动。
3.读取寄存器
4.屏幕显示设备 ACK 错误
注意:当我将 EV2400插入 Windows 8.1 Pro 计算机时、它在设备管理器的人机接口设备类别下显示为"USB 输入设备"。
启动 bqStudio 软件时、会显示"Auto Detected Device:None (自动检测到的设备:无)"、但不会指示这是否意味着软件无法与 EV2400或 EV2400 目标芯片进行通信。
是否有任何方法来测试 bqStudio 软件是否至少可以与 EV2400通信?