This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22676:LM22676上电时会烧坏

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM22676, LM22674

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671410/lm22676-lm22676-burn-up-when-it-power-up

器件型号:LM22676
主题中讨论的其他器件: LM22674

尊敬的 TI 团队:

   当我们使用 LM22676或 LM22674时、我们将电路设计如下、FB 信号来自 MCP6002。 输出电压在 DAC 输出信号之后发生变化。  

但当我们对产品进行 PP 处理并进行测试时、LM22676会在系统加电时烧断。  故障率 约为10%,在加电完成后,系统稳定。 您能帮助检查电路是否正常吗?  请 提供一些建议。 谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    看起来您有来自通过另一个器件的输出的反馈。

    FB 输入非常敏感、可能会导致某种故障。  我将进行测试

    FB 输入直接通过 FB 分压器连接的电路板、看看这是否有用。

    此外、请确保电感器和二极管的额定电流均符合稳压器的满电流限制。

    如果您愿意、您可以将阻尼单元返回 TI 进行评估。