This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76PL455A:菊花链 PL455A

Guru**** 2905430 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681891/bq76pl455a-daisy-chain-pl455as

器件型号:BQ76PL455A

尊敬的

客户希望以菊花链形式连接 PL455AS、但它们不在同一机箱中。出于某种目的、每个板上都有455和 MCU。


他们想知道当 其中一个 MCU 控制菊花链 PL455A 时、另一个 MCU 如何与电路板上的455A 通信?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    查看此应用手册、如果您有详细问题、请告诉我。

    本应用手册将为您提供良好的想法。