This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24770:器件在默认设置下无法正常工作

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ24773, BQ24770

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681928/bq24770-device-not-working-under-default-setting

器件型号:BQ24770
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ24773

你(们)好。

我们今天观察到一个奇怪的现象、似乎需要将器件配置写入器件、即使配置与启动时的默认状态相同。

请参阅下面的两个波形。 (CH1:VSYS、CH2:负载电流、未连接电池)

该波形是在器件上电后获得的。 您可以看到、4A 负载电流下存在大电压纹波。

现在、我们在器件上电后通过 EV2400手动将配置(与默认状态相同)写入器件、然后开始消耗电流。

您可以看到、电压纹波不再存在。 我们还在 BQ24773 EVM 上观察到了相同的现象。

因此、我们认为 BQ24770需要在启动时进行手动配置更新、以便其正常工作。

如果您认为需要、我可以向您发送原理图。

请帮助澄清! 谢谢!

此致、

许耀明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq24770和 bq24773均具有自动唤醒功能、可为 BAT 输出提供128mA 小电流、以唤醒深度放电的电池。 如果未连接电池、此小电流会将输出电压推高、直到触发内部保护。 当输出电压返回时、它将再次提供该电流。

    当您向充电器发送命令时、充电器会知道系统或主机知道正确的充电电流设置。 因此、它将进入正常的充电器电压和电流调节。 您可以看到、电压纹波不再存在。

    这是正常的代表。 这就是为什么在数据表第32页中,我们将“当电池不存在时,主机应将0A 写入 ChargeCurrent()”。