This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 我们是否有适用于 AMD SP3平台的 DCDC 或 PMIC 路线图?

Guru**** 2928620 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS6508700

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681587/do-we-have-dcdc-or-pmic-roadmap-for-amd-sp3-platform

主题中讨论的其他器件:TPS6508700

你(们)好

我们是否有适用于 AMD SP3平台的 DCDC 或 PMIC 路线图?

BRS

卢家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    SP3平台(en.wikipedia.org/.../Socket_SP3)看起来 是一种基于 Zen 的架构。 虽然 TPS6508700是在 Raven Ridge 平台(我相信是 Ryzen 2200和 Ryzen 2400)上设计和使用的、但我们没有针对 SP3的任何特定产品。 我对 SP3没有具体的电源要求、但如果您有电源图(Vin、Vout、Iout)、我们可以帮助您了解可能有意义的内容。