This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5175:LM5175 - 5Vin 至5Vout 的负载调节曲线

Guru**** 2815355 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671165/lm5175-lm5175---load-regulation-curve-of-5vin-to-5vout

器件型号:LM5175

尊敬的 E2E:

 在输入电压为5V 至输出电压为10A 的条件下、您是否可以帮助提供负载调节曲线曲线?

BR、

Jason

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们目前没有电路来测量这一点。 输出调节由 VREF 容差保证、该容差在整个工作温度范围内为+/-1.5%、包括器件间的参数偏差。 对于特定的电路、负载调节将更加严格。