This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] BQ76930:或 bq76940:启动后报告零电压

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723150/faq-bq76930-or-bq76940-zero-volts-reported-after-boot

器件型号:BQ76930
主题中讨论的其他器件:BQ76940

为什么使用 bq76930或 bq76940启动后某些电池电压读数为0?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    bq76930和 bq76940的电池组为5个、每个都有自己的电源引脚。

    如果上部组未通电、则会导致下部组出现错误、并且该组不会报告电池电压。 对于 bq76930、上部组中的错误将导致所有电池显示0V。 对于 bq76940、顶部组中的误差将显示电池6至15的0V、而电池1至5将显示电压。 bq76940中间组上的错误将导致所有电池电压为0V。

    要检查的常见问题:

    确保电池已连接。

    确保滤波器组件和 IC 引脚正确焊接在电路板上。

    确保 CAP2和 CAP3电容器就位且不会短路。

    确保已连接 TS2和 TS3热敏电阻或下拉电阻已就位。 TSN 引脚是输入、并且必须具有一个下拉电阻器或热敏电阻以达到合适的基准电压、以便器件正常工作:TS3至 VC10X、TS2至 VC5X、TS1至 VSS。 当热敏电阻远程安装并通过连接器连接到系统中时、请确保在电路板测试期间提供替代电阻来仿真热敏电阻。