This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS706:的电流不在数据表的范围内。

Guru**** 2576845 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/670822/tps706-the-current-of-is-not-in-the-range-of-the-datasheet

器件型号:TPS706

降级:

我们将在无负载情况下测试 TPS70搭 铁引脚电流。

但是、数据表中的值大约为9uA、介于1.3uA 和2.55uA 之间。

为什么会发生这种情况?

请 请帮帮我们。

非常感谢!

此致

祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    这可能与输入电压有关。 如果过小、电源电流可能会上升。 输入电压是否至少比输出电压高1V?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝你好运、

    测量方法以及测试条件会影响测试结果。 您如何测量 Ignd?

    非常尊重、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kai:

    好的、我将检查它。

    谢谢!

    此致

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ryan:

    请 参考原理图、我们只焊接 TPSn 的电路、而不焊接其他芯片以通过万用表测试 Ignd。

    请 请帮助提供其他建议。

    非常感谢!

    此致

    祝你好运

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Lian、

    以及如何测量 TPS70630的 GND 引脚电流? 您是否断开"GND"引脚与 GND 之间的连接并插入万用表? 或者、您是否测量流入"IN"引脚的电流? 如果您想测量空载下的电流、这几乎是相同的。

    您的输入电压有多高?

    Kai
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lian、

    感谢 Kai 比我更清楚地询问您是如何进行测量的。  一般而言、我们建议不要断开 GND 引脚与 PCB GND 平面的连接、而应考虑 Kai 关于测量进入的电流的其他建议。  只要在进行测量之前允许输出电容器完全充电、测量 IN 电流将等于 Ignd、因为通过电容器的任何泄漏都可以忽略不计。  通过提供一个到 GND 的更直接连接、这个测量方法更容易实现并且减少了导致不稳定的风险。

    非常尊重、

    Ryan