This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLV431:0.5V - 16V 低压可调节精密并联稳压器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TLV431, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681646/tlv431-0-5v---16v-low-voltage-adjustable-precision-shunt-regulator

器件型号:TLV431
主题中讨论的其他器件: TLVH431

我正在寻找基准电压为0.5V 至16V 的低电压可调节精密并联稳压器、例如 TLV431。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Premsagar、

    我们没有可能低至0.5V 的并联稳压器。 在该范围内、最接近 TLV431的是 TLVH431、TLVH431是一款电压范围为1.24V 至18V 的并联稳压器。

    希望这对您有所帮助、
    Ethan