This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS386000:在 VDD=UVLO 的情况下

Guru**** 2380860 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS386000
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681233/tps386000-in-case-of-vdd-uvlo

器件型号:TPS386000

大家好

如果我们问 TPS386000、您会介意吗?

以防万一、我们希望确认 VDD=UVLO 时的运行。
如果 VDD=UVLO、尽管存在感应条件、复位引脚仍为低电平、 对吧?
如果我们的认可不正确、您能告诉我们吗?

此致、

大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka、

    你是对的。 如果 VDD =或< UVLO、复位将为低电平、与检测无关。

    如果 VDD < VPOR (此器件为0.9V)、则复位未定义。

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Michael San

    感谢您的回复!
    以防万一、我们希望确认一点。

    如果 VDD < VPOR (此器件为0.9V)、则复位未定义。
    ->如果 VDD 小于上电复位电压(0.9V), 复位不稳定输出是否为高电平或低电平(未定义),对吧?

    此致、

    大田松本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hirotaka San、

    你是对的。 如果 VDD 小于0.9V、则复位未定义、复位将为低电平、并将随 VDD 斜升、直到内部电路将 RESET 拉至低电平并在 VDD = 0.9且 RESET =低电平时定义第一个状态。 如上电复位电压规格表6.5中所述、当 VDD 小于0.9V 时、复位的最大电压可上升至0.2V。

    Michael