This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122:VIN>Vout

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122, TPS55340

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681854/lm5122-vin-vout

器件型号:LM5122
主题中讨论的其他器件: TPS55340

你(们)好,先生  

我看到 LM5122可以支持旁路功能、当输入电压大于输出电压时、输出电压将跟随输入电压  

非同步升压解决方案能否支持输入电压>输出电压? 例如 TPS55340  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kai:

    当输入电压高于目标输出电压时、旁路模式被指定为高侧 MOSFET 打开。 在同步升压中、通过导通高侧 FET 可消除体二极管的压降。 在非同步升压中、没有高侧 FET 要导通、因此二极管压降仍然存在。 当 VIN 大于 VOUT 时、二极管仍然导通。

    谢谢、

    Garrett