This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TPS65185:使用 TPS65185作为 PMIC 的 Eink 显示、当显示一些灰色图片时、会导致机器崩溃

Guru**** 2465890 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681317/linux-tps65185-eink-display-using-tps65185-as-pmic-when-display-some-gray-picture-it-will-cause-machine-crash

器件型号:TPS65185

工具/软件:Linux

您好!

我们的产品信息如下:

CPU:imx6sl

显示 PMIC:TPS65185

显示分辨率:1872X1404

2.外观:

当屏幕显示一些灰色图片时、Eink 显示无法更新数据、有时机器会崩溃。

3.我的分析:

与 Eink 工程师讨论后、他们说显示一些灰色图片需要非常高的电流、 PMIC 无法满足这种情况。

我使用示波器来获取一些图片、

首先、黄色线是 PWR_GOOD 引脚、蓝色线是 VPOS 引脚。 此图片将导致机器无法更新数据。

第二条、黄色线是 PWR_GOOD 引脚、蓝色线是 VPOS 引脚。 这张图片正常、 波形正常。

第三 、蓝色线是 PWR_GOOD 引脚、黄色线是 VPOS 引脚。 这种情况将导致机器崩溃!!

 放大后

甚至在 VPOS 中添加一些电容、但仍然不正常。

请给我一些建议来解决此问题、 我可以使用 I2C 来修改 PMIC 来解决此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,zhangsongyuan,

    在 LDO 之前、电源正常状态似乎在下降、这表示另一个稳压器发生故障。 寄存器0x08h 将确定哪个稳压器存在故障。

    此致、
    Rick S.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Rick S:

    我读取0xF、在机器崩溃之前、数据是0xFA 或0XF2。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,zhangsongyuan,

    0xFA 表示所有电源轨都存在欠压情况。 中断可通过切换 WAKEUP 引脚来清除、以防这些是关断症状而不是根本原因。

    寄存器0x07可以指示器件是否在输入电源上经历过 UVLO。 如果输入崩溃、额外的输入电容有助于对所需的电流进行补充。

    此致、

    Rick S.