This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5176:VIN <4.5 questin

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/681668/lm5176-vin-4-5-questin

器件型号:LM5176

你好

    根据建议运行、LM5176的最小输入电压为4.2V。 如果客户希望 VIN 3V 到4.2V、我们是否可以更改任何电路或更改 V BIAS 电压以满足3V 输入电压的功率要求? 谢谢你。  

BR

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Patrick:

    LM5176最初需要4.2V 电压才能启动。 一旦达到这个条件、VIN 和 VSNs 引脚上的电压低至2.5V 是有可能的、前提是偏置引脚的电压大于 VCC 欠压。 假设输出电压不超过 BIAS 引脚的绝对最大额定电压、则可以将 VOUT 连接到 BIAS 以实现低电压运行。

    -Garrett