This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55010:适用于隔离式 DC/DC 的 EN55022 (CISPR) B 类

Guru**** 2573695 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS55010, SN6505B, SN6505A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/669712/tps55010-en55022-cispr-class-b-for-isolated-dc-dc

器件型号:TPS55010
主题中讨论的其他器件: SN6505BSN6505A

隔离式直流/直流是否低于 EN55022 (或 CISPR) B 类性能?

⇒TPS55010、SN6505A 或 SN6505B

如果是、是否有 EN55022/CISPR 的测试报告(或波形)?

此致、

Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satoshi、

    我认为我们没有对 TPS55010进行过 EN55022 (或 CISPR) B 类测试。如果我发现不同、我将返回给您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    John Tucker-San

    感谢您的快速回复。
    我期待任何更新。

    此致、
    Satoshi
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Satosi-San、

    我确认没有适用于 TPS55010的 EMI 数据。