This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65217:如果 DCDC3未被使用、电路原理图建议是什么?

Guru**** 2589300 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65217

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/680209/tps65217-schematic-recommendations-if-dcdc3-is-not-utilized

器件型号:TPS65217

在使用该器件的实现中、我不需要 DCDC3降压转换器。  处理这种情况的建议是什么?  输出电感器和电容器是否可以为 DNI? 还是应该放置它们?  我们更愿意节省组件的成本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Chris:

    我已将此分配给器件专家、但我认为、只要您将 VDCDC3连接到大于或等于之前启用的电压、它就应注册为"电源正常"、而不会导致故障。 原理图检查清单 中对此进行了说明:www.ti.com/.../slva686b.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Kevin 回答正确。

    此外、原理图检查清单建议您将 L3保持为悬空(NC 或无连接)、并将 VIN_DCDC3直接上拉至 VSYS。 无需电感器或电容器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、感谢您的快速回答!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Kevin 和 Brian:

    一个问题:

    默认情况下、该 DCDC3输出应为1.1V。 现在、将 VDCDC3引脚(反馈引脚)连接到 VSYS 将在加电期间立即禁用 DCDC3、对吧?

    在这种情况下、直流/直流转换器的输出将不会尝试连续遵循反馈电压。

    这种理解是否正确?

    谢谢、此致、
    Paul
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    DCDC3转换器将不会这样被禁用。 它仍将进行切换、因此您应将 VDCDC3反馈引脚上拉至大于1.1V 但不会高得多的电压。 可以使用1.8V LDO、也可以使用 DDR 电压。

    将其绑定到更高电压的原因是、PGOOD 信号仍将变为高电平。 否则、它不会变为高电平、并导致整个系统在连续环路中复位。

    由于没有电流通过负载(输出电感器-电容器-负载)、因此电流消耗可以忽略不计。 当系统处于运行状态且正在运行时、可通过 I2C 禁用 DCDC3。 这应该被添加到初始化例程中、并且只要 TPS65217 PMIC 的寄存器被复位(例如、退出睡眠/关闭状态)、就会添加到该代码中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、

    感谢您的回答。只想再澄清一点。

    通常情况下、反馈环路的运行方式应使输出电压等于根据用于 DCDC3的 PMIC 内部寄存器编程的输出电压。 假设反馈电压=输出电压、则系统应持续尝试将输出电压设置为1.1V (因为默认设置)、直到 SW 进入并修改内部寄存器。

    如果我们连接到任何其他电压(1.8V 或1.35V)、系统是否会处于无限环路中、试图将输出电压设置为1.1V? 否则、DCDC3应该检测一个非稳压输出并禁用 DCDC3。

    我的理解是否正确?

    谢谢、此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    从系统的角度来看、唯一的要求是 VDCDC3 > DCDC3电压设定值(1.1V)、以便 PGOOD 变为高电平。

    在 DCDC3被禁用之前、是的、它将尝试通过开关来生成1.1V、这是因为它始终在 VDCDC3反馈引脚上看到1.35V (或1.8V)。

    但由于 L3将悬空、因此当高侧 FET 导通时、电流没有任何变化。 因此、电流消耗来自栅极驱动器和反馈电阻器路径、而不是实际的直流/直流路径。 所有消耗的电流都很低、但可以在系统启动并运行后通过禁用 DCDC3进一步降低电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Brian。

    因此、您建议将反馈引脚连接到大约1.8V、而不是连接到同一 PMIC (系统中正在使用)提供的另一个1.1V (DCDC2)。 对吧?

    此致、

    Paul

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    我建议将 VDCDC3 (DCDC3的反馈引脚)连接到 DCDC1。

    从序列时序的角度来看、将 VDCDC3连接到 DCDC1、LDO1和 DCDC2都是可行的选择。 在启用 DCDC3之前、这些电源轨应全部处于稳压状态、并确保 PGOOD 信号不受影响。

    连接到 DCDC2可能会起作用、但为什么会有风险? TPS65217中的电源轨上没有过压情况、所以 VDCDC3上的反馈电压不需要位于一个窗口内。 它只需位于一条线之上。 为什么不把它放在更远的位置呢?