This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22965:输入电容对 Vout 上升时间(TR)的影响

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671430/tps22965-effect-of-input-capacitance-on-vout-rise-time-tr

器件型号:TPS22965

我想使用4.7uF 作为输入电容。 数据表中的公式1是否会受到输入电容值的影响? 我提出的原因是、公式1后面的表格指定了典型的上升时间值、并注明 CIN = 1uF。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Julie、

    输入电容的唯一目的是帮助电源处理负载开关上电期间所需的瞬态电流。 输入电容不会影响负载开关性能本身、只要电源足够强、器件的上升时间就不会有差异。

    谢谢、

    Alek Kaknevicius

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这就是我的想法,谢谢!