This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2373-4EVM-758:TPS2373-4 EVM 的设计问题

Guru**** 2451970 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671375/tps2373-4evm-758-design-question-for-tps2373-4-evm

器件型号:TPS2373-4EVM-758

大家好、团队成员

我的客户正在评估适用于802.3bt 的 TPS2373-4

目前有一个开发项目、输出为12V/70W。  
我们对适用于802.3bt 设计的 EVM 有一些疑问。  

您能告诉我们变压器有多少 H? 我们的变压器在演示板上为153uH。

在参考设计方面、我们是否需要在 C28处使用100uF 的电容? 电容对于我的客户应用来说很大。

对于 EVM 上的 Q12、Q17、我们是否可以使用 mmbt3906/4来替代它?

Q13和 Q15 VDS 最大额定值需要什么?

您是否有 TPS2373-4的计算工具?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    1.153uH 仍适用于12V

    由于其功率级别相同、是的、C28应与 EVM 相同。

    由于热性能较差、不建议使用 SOT23。 另请注意、对于12V Q15、需要不同的栅极驱动器。

    Q13和 Q15应为60V FET。

    让我们 离线讨论一下这个问题。

    谢谢!