This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27762:在轻负载、输出纹波的情况下在内部更改工作模式

Guru**** 2611705 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/671226/lm27762-operating-mode-change-internally-on-light-loads-output-ripple

器件型号:LM27762

我使用此 IC 从我的电路中的3.3V 电源电压开发-2V 和+2V。 两 个输出上的负载均小于10mA。 但仍看到电路中的模式从脉冲跳跃模式变为突发模式。 这种模式变化也会在我的输出电压和3.3V 电源电压中引入纹波。

1.是否有任何限制 IC 模式变化的选项(根据数据表、如果负载小于40mA、IC 应在脉冲跳跃模式下工作)。

2.如何消除纹波。

期待您的早期响应。

此致、

Simith E

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Simith、

    您是在自己的电路板上还是在 EVM 上进行测试? 您能否分享您测量过的波形?

    我建议在 EVM 上进行测试、以获得已知良好的 PCB 布局和 BOM。

    在不增加负载电流的情况下、无法禁用轻负载模式。 这可以通过在每个输出上添加一个电阻器到 GND 来轻松实现。