This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS43060:请帮助检查应用条件是否正常?

Guru**** 2924480 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS43060, LM5122, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721519/tps43060-please-help-check-the-applicat-condition-is-ok-or-not

器件型号:TPS43060
主题中讨论的其他器件: LM5122LM5170

大家好:

客户希望在应用条件下使用 TPS43060 ->输入电压= 12V、输出电压= 54V 输出电流= 10A

您能否帮助检查申请条件是否正常?

另外、我使用的 webench 显示了一些信息、如下所示。

================================================================================

在当前设计条件下、无法在当前数据库中找到合适的 FET 组件 M1和 M2。 因此、该设计是使用理想的 FET 创建的。 请注意、生成的 FET 参数是理想的、因此已禁用效率和损耗值(与 FET 相关)。 此外、原理图/PCB 导出和热仿真不适用于理想 FET。

================================================================================

这意味着客户可以使用 TPS43060、如果他们可以找到与使用的 webench 相同的 MOSFET、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、


    我建议使用 LM5122。 有两个主要原因。

    总功率级别为540W、多相设计将有助于组件选择。 LM5122可轻松配置为两相运行。 请注意、对于某些器件、WEBENCH 不支持多相设计。

    TPS43060的 SW 引脚额定电压仅为60V。 这仅提供输出电压的6V 裕度。 LM5122的额定电压为105V。 这将有助于确保开关节点振铃时器件不会损坏。

    以下是一些使用 LM5122的参考设计、可能会有所帮助。
    www.ti.com/.../PMP7970
    www.ti.com/.../PMP7979

    另一个要查看的器件是 LM5170、它仅采用升压配置。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett:

    感谢您的回答。

    您建议将 LM5122与两相拓扑结合使用、对吧?

    我是否可以使用 webench 来设计 Vout = 54V/Iout = 5A、并将设计的组件用于两相拓扑?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett:

    TPS43060是否可以在此应用条件(12V 至44.8V/3A)下使用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    没错。 WEBENCH 可用于实现具有5A 输出的 LM5122的单相设计。

    TPS43060可在44.8V 的输出电压下工作。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett:

    我使用 webench 来仿真 TPS43060输出、它使用理想的 MOSFET 进行设计

    如果 MOSFET 的规格与 webench 的规格不同、有什么副作用? (效率除外)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    通常、选择与 WEBENCH 中使用的 MOSFET 不同的 MOSFET 不会出现问题。 请注意、效率将随不同的 MOSFET 选择而变化。

    谢谢、

    Garrett